This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:DACOUT1和 DACOUT2引脚未使用

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1237342/mcf8316a-dacout1-and-dacout2-pins-are-not-used

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件:MCF8315A

目前、我们正在从 MCF8316A 切换到 MCF8315A、我对引脚36 (DACOUT1)和37 (DACOUT2)有疑问。
不使用该引脚时、您是否必须将其保持悬空或将其连接到 GND?

提前感谢、

维布伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiebren:

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。

    如果未使用、DACOUT 引脚 DACOUT1和 DACOUT2可以保持悬空。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiebren:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特