请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1 您好,
对于 DRV8703-Q1、如果未使用 OUT2半桥而只是让 ghx/glx 引脚 悬空、如何避免 OCP 警告? 将 VDS 控制寄存器中的 DIS_Hx_VDS 和 DIS_LX_VDS 位设置为0并防止 驱动器停止、 但故障状态寄存器中的 OCP 位仍将设置。 这将触发另一个半桥上的 MCU 停止 PWM。 如何避免该 OCP 故障警告?