This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:DRV8703-Q1:使用未使用的半桥避免使用 OCP

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236567/drv8703-q1-drv8703-q1-avoid-ocp-with-unused-half-bridge

器件型号:DRV8703-Q1

您好,

对于 DRV8703-Q1、如果未使用 OUT2半桥而只是让 ghx/glx 引脚  悬空、如何避免 OCP 警告?  将  VDS 控制寄存器中的 DIS_Hx_VDS 和 DIS_LX_VDS 位设置为0并防止 驱动器停止、 但故障状态寄存器中的 OCP 位仍将设置。 这将触发另一个半桥上的 MCU 停止 PWM。 如何避免该 OCP 故障警告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果计划在 OUT2半桥上保持断开状态、请勿打开 OUT2半桥。 不仅可以检测 VDS OCP、VGS 故障。

    请确保 GH2和 GL2始终处于"关闭"状态、如下所示。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我在 EVM 上试用了它。  在不使用 OUT2半桥的情况下、似乎会设置 DIS_H2_VDS 或 DIS_L2_VDS 不会停止电机运行、nFAULT 引脚不会变为低电平。 但故障和 VDS&GDF 状态寄存器仍可以报告 OCP 故障。 我正在与客户工程师合作、看看我们是否可以将寄存器中的 nFAULT 引脚和 OCP 位组合在一起来解决该问题(首先禁用 H2和 L2 VDS)。

    汤姆·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    此致

    森田真也