尊敬的:
我们的客户使用 DRV2700、负载是压电陶瓷、硬件根据 DRV2700EVM-HV500的参考设计制造。
输出方案的选择如下图所示。 测试后、输出端的纹波过大、甚至接近20V、请问是否有办法减少纹波?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我们的客户使用 DRV2700、负载是压电陶瓷、硬件根据 DRV2700EVM-HV500的参考设计制造。
输出方案的选择如下图所示。 测试后、输出端的纹波过大、甚至接近20V、请问是否有办法减少纹波?

Arthur、您好!
我是 Tess、当地的 FAE 来支持这个案例。 我们知道、纹波是针对快速响应和输出电容的一种折衷方案。 但20V 对我们来说仍然太多了。 您对 EVM 的正确电容值有什么建议吗?
如果 DRV2700无法满足需求、您是否可以推荐其他可用器件? 要求: <24V 输入来驱动 0-150输出电压和7uF 压电陶瓷负载。 优先选择低功耗、小尺寸和低纹波。
非常感谢您的帮助。
此致、
陈苔丝