This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:输出纹波问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241576/drv2700-output-ripple-problem

器件型号:DRV2700

尊敬的:

我们的客户使用 DRV2700、负载是压电陶瓷、硬件根据 DRV2700EVM-HV500的参考设计制造。

输出方案的选择如下图所示。   测试后、输出端的纹波过大、甚至接近20V、请问是否有办法减少纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    由于升压转换器的性质、输出端会出现一些纹波。 除了此 EVM 上提供的设计、我们不支持优化设计。

    消除此纹波的最简单解决方案是在输出端使用低通滤波器。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    电路的后端为轻负载、工作在 DCM 模式下、需要0-150V 可调电压、并且如果后端添加过多滤波器会导致响应速度降低、则响应应该较快。 还有其他建议可以改善纹波吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我是 Tess、当地的 FAE 来支持这个案例。 我们知道、纹波是针对快速响应和输出电容的一种折衷方案。 但20V 对我们来说仍然太多了。 您对 EVM 的正确电容值有什么建议吗?   

    如果 DRV2700无法满足需求、您是否可以推荐其他可用器件? 要求: <24V 输入来驱动 0-150输出电压和7uF 压电陶瓷负载。  优先选择低功耗、小尺寸和低纹波。  

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安娜,你好!  

    可以增大输出电容以最大限度地减小纹波。  ID 建议阅读 DRV2700数据表中的第8.2.5节。  

    然而、7uF 压电致动器的响应时间将相当慢。 我怀疑在150Vp 时甚至不可能有10Hz 的音调。  

    我们没有任何其他支持150Vp 的器件。

    此致、
    亚瑟