This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:内部电流放大器架构

Guru**** 2478525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240089/drv8353f-internal-current-amplifier-architecture

器件型号:DRV8353F

您好!

我正在使用驱动程序  DRV8353FS。 在分流测量信号 SP SN 上、我可以看到由于 MOSFET 二极管的恢复电流而在1V 左右出现尖峰。

驱动器很容易损坏、我认为这可能是驱动器电流测量引脚上的尖峰造成的(最大数据表是5V 瞬态电压、但1V 可能足以消除它)

我添加了一个电阻+电容 、如下图所示: SN 上的电阻、因为 SP 也是低侧推挽式栅极驱动器的底部。 添加150 R 时、我  使用万用表在电阻器上读出13 R。

这就好比 SN 和接地之间存在内部电阻、图中没有显示。 从数据表来看、它似乎是一个 R1=10K 的差动放大器、是否 为10K、不确定?

您能否确认并提供一些建议以过滤分流测量中的这个尖峰?

此致、

克雷芒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的提问! 是的、R1的值为10k。 至于如何滤除噪声、这通常取决于要滤除的频率、但我们建议每个分流器(在 SNx 和 GND 之间、SPx 和 GND 之间、以及 SPx 和 SNx 之间)使用三个1nF 电容器。 还可以在电容器之前以及 SNx 通道连接到分流器上下的位置使用两个10 Ω 电阻器(就像在第一个图中使用电阻器一样)。 如果这样不起作用、请尝试更慢地开关 MOSFET、否则布局中的通道之间可能存在过多的寄生电感。 请告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、仅供参考、数据表符号错误、它是一个 P MOSFET、二极管方向错误、也许是一个 N MOSFET?

    我认为是由于分流寄生电感导致低栅极输出出现尖峰、导致了驱动器低侧的烧伤。 您有什么建议可以保护驱动器吗? 驱动器以分流正极侧为基准、但通过以 GND 为基准的 VGLS 供电、我想在 VGL 上添加一个 TVS 至 GND。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的评分 您愿意向我展示您的布局吗?  与我的团队合作后、在下周初、我会有更好的回应。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    如何在私人邮件中共享它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我们将在本周结束前通过电子邮件与您联系。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的耐心。 您的 FAE 应尽快通过电子邮件与您联系、提供一些文档、这些文档可能会在我们找到解决方案时提供帮助。

    此致!

    Eli