您好!
我正在使用驱动程序 DRV8353FS。 在分流测量信号 SP SN 上、我可以看到由于 MOSFET 二极管的恢复电流而在1V 左右出现尖峰。
驱动器很容易损坏、我认为这可能是驱动器电流测量引脚上的尖峰造成的(最大数据表是5V 瞬态电压、但1V 可能足以消除它)
我添加了一个电阻+电容 、如下图所示: SN 上的电阻、因为 SP 也是低侧推挽式栅极驱动器的底部。 添加150 R 时、我 使用万用表在电阻器上读出13 R。

这就好比 SN 和接地之间存在内部电阻、图中没有显示。 从数据表来看、它似乎是一个 R1=10K 的差动放大器、是否 为10K、不确定?

您能否确认并提供一些建议以过滤分流测量中的这个尖峰?
此致、
克雷芒