大家好、
#define REG_20 0x39
#define REG_21 0x38
#define REG_22 0xAA
#define REG_23 0x08
#define REG_24 0x08
#define REG_25 0xFD
#define REG_26 0x8B
#define REG_27 0xFC
#define REG_28 0x98
#define REG_29 0x77
#define REG_2A 0x05
#define REG_2B 0x02
寄存器配置如上所示。 无论输入 PWM 占空比有多大、电机会始终以最高速度运行。
写入0x01和0x00寄存器也无法调整速度。
读取0x1E 始终为0、无错误报告。 0x1B 的值与输入 PWM 占空比一致。 读取0x20~0x2B、说明寄存器的值与写入值一致。
客户想知道如何配置来调节电机转速?
此致、
安妮