主题中讨论的其他器件:MCF8315A、
尊敬的 TI 团队:
我们有一个应用、即使用 电机5W 为12V 提供 DRV10983Z (不考虑使用齐纳二极管、因为我们的应用不考虑睡眠模式) 我们将根据典型应用使用去耦电容值、还将使用外部电阻器而非47uH 电感器进行调节。

在测试期间、我们发现浪涌电流高达13A 、持续时间为165us、该值对于浪涌电流是否适合应用? 如果不是、您能否 通过使用 DRV10983Z 分享5W、12V 电机的限制或预期浪涌电流值?
同样、非常感谢为改善这种超出规格的浪涌而提供的任何建议、遗憾的是、我们的应用中没有选择软启动或 集成负载开关、因为需要鉴定、因此目前、 寻求运营改进、或确定是否是真正的问题。
正在寻找您的反馈。
非常感谢您的支持。