This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8300

Guru**** 2478165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244920/drv8300-drv8300

器件型号:DRV8300

你(们)好。

我想减小 BLDC 控制器传感器的尺寸。

1)。 电机额定电压为110 VAC。

2)。 控制器工作范围- 90至140 VDC。

3)。 控制器输入电压- 110VDC

4)。 最大功率- 32瓦。

请建议哪款驱动器 IC 最适合并分享一些技术细节、如原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要设计帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvik:  

    您能否为控制器提供任何其他规格以及预期的用例? 这将有助于缩小我们可能推荐的任何 IC 的范围。  

    此致、

    -约书亚