请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300 你(们)好。
我想减小 BLDC 控制器传感器的尺寸。
1)。 电机额定电压为110 VAC。
2)。 控制器工作范围- 90至140 VDC。
3)。 控制器输入电压- 110VDC
4)。 最大功率- 32瓦。
请建议哪款驱动器 IC 最适合并分享一些技术细节、如原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我想减小 BLDC 控制器传感器的尺寸。
1)。 电机额定电压为110 VAC。
2)。 控制器工作范围- 90至140 VDC。
3)。 控制器输入电压- 110VDC
4)。 最大功率- 32瓦。
请建议哪款驱动器 IC 最适合并分享一些技术细节、如原理图。