Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, TPS6521815
主题中讨论的其他器件:BQ24295
您能否查看随附的原理图?
- EN 和 IN2由1.8V MCU 驱动
- 我认为 EN 应该可以、因为表6.3显示 VIHmin = 1.15V
- 相同情况是否适用于 IN2? 将向 IN2发送 PWM。
- VDD tw 为3.7和4.1、来自 BQ24295的 VSYS
谢谢!
安德鲁

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, TPS6521815
您能否查看随附的原理图?
谢谢!
安德鲁

Arthur、您好!
我还认为我可以使用8.2.2?
电平转换器似乎在 MCU 和 DRV 之间提供了隔离。
但我知道8.2.2需要稳压电源。 VSYS 进行了一定程度的调节(由电池充电器进行调节)、但不如典型的稳压器那样。
连接 BTW 就是我们正在使用的电机。 此外、还随附了 TPS6521815器件的
您是否能够提供 Rs 和 Cs 的值?
我是否应该仅使用表6或表8、具体取决于8.2.2。 或8.2.3。
此致、
安德鲁
e2e.ti.com/.../IND_2D00_SMD_2D00_003-Spec-No.-IND19012-update.pdf