This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:使用1.8V MCU

Guru**** 1930800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243934/drv8601-working-with-1-8v-mcu

器件型号:DRV8601
主题中讨论的其他器件:BQ24295

您能否查看随附的原理图?

  • EN 和 IN2由1.8V MCU 驱动
  • 我认为 EN 应该可以、因为表6.3显示 VIHmin = 1.15V
  • 相同情况是否适用于 IN2?  将向 IN2发送 PWM。
  • VDD tw 为3.7和4.1、来自 BQ24295的 VSYS

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    您能否参阅数据表中的第8.2.3节、该节描述了在 VDD 显著大于 Vpwm 的情况下、如何在此用例中设置器件

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我懂了。   

    让我更新原理图以用于下一次电路板旋转、并在此处提供以供审阅。

    此致、

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我还认为我可以使用8.2.2?

    电平转换器似乎在 MCU 和 DRV 之间提供了隔离。

    但我知道8.2.2需要稳压电源。  VSYS 进行了一定程度的调节(由电池充电器进行调节)、但不如典型的稳压器那样。

    连接 BTW 就是我们正在使用的电机。  此外、还随附了 TPS6521815器件的

    您是否能够提供 Rs 和 Cs 的值?

    我是否应该仅使用表6或表8、具体取决于8.2.2。 或8.2.3。

    此致、

    安德鲁

    e2e.ti.com/.../IND_2D00_SMD_2D00_003-Spec-No.-IND19012-update.pdf

    e2e.ti.com/.../drop_5F00_tag_5F00_lora_5F00_3p10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthru、

    您能看一下以下内容吗?

    我当时假设增益应该为2、因为 Vpwm = 1.8、VDD 顺便3.6和4.1。

    此致、

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    根据数据表、这看起来不错。 我同意您的观点、即增益设置为2应该是正确的。  

    当然、您应该参考数据表以了解 Rs 和 Cs 值。  

    此致、
    亚瑟