请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A 大家好、
在 MCT8329A 寄存器上写入寄存器设置需要多长时间?
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yamamoto-San:
假设您使用指定的最快 I2C SCL 频率400kHz、则向寄存器写入数据表中的以下顺序:

不含 CRC 的整个数据字为8个字节、每个字节后跟一个 ACK 位、总计72位、相当于72个时钟周期。 对于400kHz 时钟、写入时间为0.18ms。 不过、很可能还有其他延迟、因此每个事务 可能 更像是~0.3ms。
有关该器件的 I2C 的所有信息、请参阅数据表的第7.6.2节。
此致!
洪