This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:在寄存器上写入寄存器设置的时间

Guru**** 2478545 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244483/mct8329a-time-to-write-register-setting-on-registers

器件型号:MCT8329A

大家好、

在 MCT8329A 寄存器上写入寄存器设置需要多长时间?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:  

    今天是美国假日、我们的许多团队成员目前不在办公室、本周晚些时候再来-请预计会有延迟回复  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    假设您使用指定的最快 I2C SCL 频率400kHz、则向寄存器写入数据表中的以下顺序:

    不含 CRC 的整个数据字为8个字节、每个字节后跟一个 ACK 位、总计72位、相当于72个时钟周期。 对于400kHz 时钟、写入时间为0.18ms。 不过、很可能还有其他延迟、因此每个事务 可能  更像是~0.3ms。

    有关该器件的 I2C 的所有信息、请参阅数据表的第7.6.2节。

    此致!