This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:找不到 SPD_CTRL 寄存器位

Guru**** 2477885 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246163/mcf8316a-cannot-find-spd_ctrl-register-bits

器件型号:MCF8316A

寄存器 ALGO_CTRL1中的位31描述了覆盖功能。
这里提到了 SPD_CTRL[14:0]位、当覆盖为1时、这些位应用于控制电机转速。

我在 MCF8316A 数据表中的任何其他位置都找不到寄存器位 SPD_CTRL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的反馈。 这是描述中有关覆盖位的拼写错误。 正确的速度控制寄存器位字段是同一 ALGO_CTRL1寄存器中的 DIGITAL_SPEED_CTRL[16:30]位

    我们将在下一个数据表修订版本中修复这个问题。

    此致、
    埃里克·C·