请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 寄存器 ALGO_CTRL1中的位31描述了覆盖功能。
这里提到了 SPD_CTRL[14:0]位、当覆盖为1时、这些位应用于控制电机转速。
我在 MCF8316A 数据表中的任何其他位置都找不到寄存器位 SPD_CTRL。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.