This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM629:当 LM628N-6/NOPB 替换为 LM629M-8/NOPB 时、控制方法和命令是否有区别?

Guru**** 2478155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245616/lm629-is-there-any-difference-of-control-method-and-command-when-lm628n-6-nopb-is-replace-with-lm629m-8-nopb

器件型号:LM629

大家好!

我的一个客户正在考虑将 LM628N-6/NOPB 替换为 LM629M-8/NOPB 。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:  当 LM628N-6/NOPB 替换为 LM629M-8/NOPB 时、控制方法和命令是否有区别?
   在其他分区中、他们是否需要更改用于 LM628N-6/NOPB 控制的主机处理器程序

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    对于您提出的问题、我们目前正在寻找解决方案、我们一定会在24小时内与您联系!

    此致、

    加亚哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    非常感谢您的答复。
    我很期待收到您团队的回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    根据 LM628N-6/NOPB 和 LM629M-8/NOPB 共享数据表中的信息、这两个器件之间的主要区别似乎是它们的封装(LM628N-6采用28引脚 PDIP 封装、LM629M-8采用24引脚 SOIC 封装)和引脚排列。 此外、LM629M-8的内部时钟更快。 LM628N-6具有 DAC 输出(DAC0至 DAC7)、而 LM629M-8具有更简单的 PWM 输出(符号和幅度信号)。 LM628N-6具有8位输出模式和12位输出模式、可转换为模拟信号(根据所使用的输出模式、将 DAC 转换为模拟转换器)。 数据表第26页和27页的图对此进行了说明。

    不过、就串行接口而言、两者是相同的;由于所有寄存器似乎都在两个器件之间共享、因此您可能会保留相同的主机控制程序。

    此致、

    加亚哈里