大家好!
我的一个客户正在考虑将 LM628N-6/NOPB 替换为 LM629M-8/NOPB 。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问: 当 LM628N-6/NOPB 替换为 LM629M-8/NOPB 时、控制方法和命令是否有区别?
在其他分区中、他们是否需要更改用于 LM628N-6/NOPB 控制的主机处理器程序?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我的一个客户正在考虑将 LM628N-6/NOPB 替换为 LM629M-8/NOPB 。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问: 当 LM628N-6/NOPB 替换为 LM629M-8/NOPB 时、控制方法和命令是否有区别?
在其他分区中、他们是否需要更改用于 LM628N-6/NOPB 控制的主机处理器程序?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
您好 Kazuya:
根据 LM628N-6/NOPB 和 LM629M-8/NOPB 共享数据表中的信息、这两个器件之间的主要区别似乎是它们的封装(LM628N-6采用28引脚 PDIP 封装、LM629M-8采用24引脚 SOIC 封装)和引脚排列。 此外、LM629M-8的内部时钟更快。 LM628N-6具有 DAC 输出(DAC0至 DAC7)、而 LM629M-8具有更简单的 PWM 输出(符号和幅度信号)。 LM628N-6具有8位输出模式和12位输出模式、可转换为模拟信号(根据所使用的输出模式、将 DAC 转换为模拟转换器)。 数据表第26页和27页的图对此进行了说明。
不过、就串行接口而言、两者是相同的;由于所有寄存器似乎都在两个器件之间共享、因此您可能会保留相同的主机控制程序。
此致、
加亚哈里