尊敬的支持部门:
我使用 DRV8331P、我想仅驱动一个电机。 我要在 SPI 中实现通信协议:如何使用引脚14和引脚15 (分别为 AD1和 AD0)执行 DEL? 我能让它们悬空吗?
提前感谢您、
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持部门:
我使用 DRV8331P、我想仅驱动一个电机。 我要在 SPI 中实现通信协议:如何使用引脚14和引脚15 (分别为 AD1和 AD0)执行 DEL? 我能让它们悬空吗?
提前感谢您、
乔治
尊敬的 Giorgio:
感谢您在电机驱动器论坛发帖!
当您使用 tSPI 型号时、为了成功读取/写入、辅助器件 ID 需要与辅助器件地址匹配、如下面的第8.5.1.1节 SPI 和 tSPI 格式所示:

要配置这些引脚(AD0和 AD1)、您可以将两者都连接到 GND 或将两者都连接到 AVDD (另一种选择是包含 GND 和 AVDD 的某种组合)。
此致!
~艾丽西亚