This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:SPI 和 tSPI

Guru**** 2478165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245493/drv8311-spi-and-tspi

器件型号:DRV8311

尊敬的支持部门:

我使用 DRV8331P、我想仅驱动一个电机。 我要在 SPI 中实现通信协议:如何使用引脚14和引脚15 (分别为 AD1和 AD0)执行 DEL? 我能让它们悬空吗?  

提前感谢您、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    当您使用 tSPI 型号时、为了成功读取/写入、辅助器件 ID 需要与辅助器件地址匹配、如下面的第8.5.1.1节 SPI 和 tSPI 格式所示:  

    要配置这些引脚(AD0和 AD1)、您可以将两者都连接到 GND 或将两者都连接到 AVDD (另一种选择是包含 GND 和 AVDD 的某种组合)。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    感谢您的回答:我要将 AD0和 AD1连接到 GND。

    很抱歉、我仍未了解 DRV8311P 的相关信息:此型号只能通过 tSPI 进行通信? 如果不是、如何在 SPI 和 tSPI 协议之间选择网络?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    DRV8311P 型号通过 tSPI 进行通信、tSPI 几乎与 SPI 相同、但 SDI 输入数据字除外、tSPI 为32位、传统 SPI 为24位、如第8.5.1.1节 SPI 和 tSPI 格式中所述

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    再次感谢您、问题已解决。

    Br、

    乔治