This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873SEVM:DRV8873S SPI 注释

Guru**** 2477885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1243613/drv8873sevm-drv8873s-spi-comments

器件型号:DRV8873SEVM

您好!

这是 Muralitharan。  我使用的是电机驱动器 DRV8873。 我使用 Nuvoton M4控制器配置了该驱动器、并且采用零变量 SPI 通信来控制两个电机。 如果我发送第一组注释、驱动程序将不会响应。 2、3个注释后、除第一个注释外、驾驶员将做出响应。

我想让这个司机对所有的评论甚至第一个评论也作出回应。

为什么它不回应前几个评论? 有人可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 SPI 命令的原理图和范围捕获、以便密切检查时序?  因为您提到了并行模式、每个器件都有单独的芯片选择线路?   

    您是否遇到板载两个器件还是仅有一个器件的问题?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了 SPI 命令的原理图和示波器捕获、供您参考。 在这里、我将使用单独的芯片选择线路、并且同时面临板上的两个器件都存在的相同问题。https://drive.google.com/drive/folders/1Gf24j8lKZWQGgj2AT5ddiLTOb13hU7gq?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!  因为今天是美国的假日。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面发布示波器图像。  您能告诉我哪个通道是哪个信号吗?  此外、SPI 是4个信号...我想看到所有这些信号。  最后、您可以缩小到单个写入事务、以便我可以检查时序吗?  现在、我感到困惑、为什么顶部迹线仅达到1V。   

    MCU 上的电源电压是多少?   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好  

           

       已解决问题