This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705S-Q1EVM:为什么当 nsleep 是高电平时 GHx 会是高电平

Guru**** 2477885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8705S-Q1EVM, DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246502/drv8705s-q1evm-why-the-ghx-is-high-level-when-the-nsleep-is-high-level

器件型号:DRV8705S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8705-Q1、DRV8714-Q1

大家好、

客户使用 DRV8705S-Q1EVM 评估  DRV8705、他们遇到了问题。  除 R65外、这些器件会断开所有0欧姆电阻器、并使用其 MCU 控制 DRV8705。 当 nsleep 是低电平时、GHx 是低电平、但当 nsleep 是高电平时、GHx 是高电平。 客户甚至没有任何配置。

如数据表所示、nHIZx 为低电平时会存在低电平电压。 然后测试 nHIZx、它是低电平。 因此、我们不明白为什么当 nsleep 是高电平时、GHx 会是高电平。 您能否解释一下、或者我们是否有任何其他需要检查的线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 这是预期行为。 在表7-3中、HIZ 表示数据表上的 HS 和 LS FET 均关断。 对于 HS 和 LS FET、GHx 和 GLx 为低电平意味着关闭。  

    在待机状态(nSLEEP=高电平)期间、由于弱上拉路径、SHx 显示~PVDD 电压电平。 但是、HS 和 LS FET 肯定都已关断。 GHx 将为~PVDD、然后 HS FET 关断。

    这种行为是对 DRV8705-Q1的所有单元执行的。

    请参阅另一篇 E2E 博文以了解 DRV8714-Q1、它是 DRV8750/06-Q1系列器件。

    (+) DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致

    森田真也