This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:关于输出

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1238226/drv8353-about-output

器件型号:DRV8353

大家好、

当 DRV8353S 上电时、当输入 INHA、INHB 和 INHC 均为低电平时、输出 GHA 和 SHA 均为24V。  拆下 A 侧的大管后、GHA 仍为24V。 如何解决?

向 INHA 添加 PWM 波后、GHA 的值从24V 缓慢增加、但 SHA 在24V 下保持不变。  但如果 SHA 始终为24V、电机将始终具有电压、客户想知道如何控制它?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    INLA 和 INHA 都为0。 高侧和低侧 MOS 管不应该关断吗?  也就是说、GHA 和 GLA 都应该较低。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    感谢您的提问! 这是由栅极驱动器的高侧浮动栅极架构导致的。 当 GHx 和 GLx 均关断时、SHx"悬空"、因为没有低阻抗接地路径。 如果您的问题得到了解答、请告诉我。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    感谢您在 E2E 上发帖!  请告诉我、这是否通过解决该线程解决了您的问题。 如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致!

    Eli