请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 大家好、
当 DRV8353S 上电时、当输入 INHA、INHB 和 INHC 均为低电平时、输出 GHA 和 SHA 均为24V。 拆下 A 侧的大管后、GHA 仍为24V。 如何解决?
向 INHA 添加 PWM 波后、GHA 的值从24V 缓慢增加、但 SHA 在24V 下保持不变。 但如果 SHA 始终为24V、电机将始终具有电压、客户想知道如何控制它?
此致、
安妮