您好!
我无法使风机通过 PWM 输入在开环中旋转
我在 DIR 引脚上找不到信息,应该是高还是低,我需要在 CCW 旋转
请帮助...
谢谢
斯坦利
PWM 频率:25kHz
以下是当前鼓风机规格/设置:
输入电压:24V
鼓风机是一个三相 CAN、2A 在 CCW 模式下运行
|
风扇鼓风机、离心式24VDC 矩形/圆形- 49.4mm L x 41.5mm H 空气动力学3.5 CFM (0.098m³ μ F/分钟) 5根引线
|
https://www.digikey.my/en/products/detail/nidec-copal-electronics/TF029B-1000-F/7606567
下面是寄存器输出:
我更改为 PWM 输入且仅开环、无故障代码或锁定
读取寄存器:0x10
二进制:00001111
十六进制:0x0F
读取寄存器:0x1E
二进制:00000000
十六进制:0x00
读取寄存器:0x20
BIN:01001111
十六进制:0x4F
读取寄存器:0x21
二进制:01001110
十六进制:0x4E
读取寄存器:0x22
箱:0010101010
十六进制:0x2A
读取寄存器:0x23
二进制:00000000
十六进制:0x00
读取寄存器:0x24
箱:11011000
十六进制:0xD8
读取寄存器:0x25
箱:11100100
十六进制:0xE4
读取寄存器:0x26
纸槽:01111010
十六进制:0x7A
读取寄存器:0x27
箱:11110100
十六进制:0xF4
读取寄存器:0x28
纸槽:01101001
十六进制:0x69
读取寄存器:0x29
纸槽:10111001
十六进制:0xB9
读取寄存器:0x2A
二进制:10101101
十六进制:0xAD
读取寄存器:0x2B
二进制:00000011
十六进制:0x03