This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:风扇/风机在开环模式下不旋转

Guru**** 2477625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239228/drv10983-fan-blower-not-spinning-in-openloop

器件型号:DRV10983

您好!  

 我无法使风机通过 PWM 输入在开环中旋转  

我在 DIR 引脚上找不到信息,应该是高还是低,我需要在 CCW 旋转

请帮助...

谢谢

斯坦利

PWM 频率:25kHz

以下是当前鼓风机规格/设置:

输入电压:24V

鼓风机是一个三相 CAN、2A 在 CCW 模式下运行  

风扇鼓风机、离心式24VDC 矩形/圆形- 49.4mm L x 41.5mm H 空气动力学3.5 CFM (0.098m³ μ F/分钟) 5根引线

https://www.digikey.my/en/products/detail/nidec-copal-electronics/TF029B-1000-F/7606567

下面是寄存器输出:

我更改为 PWM 输入且仅开环、无故障代码或锁定

读取寄存器:0x10
二进制:00001111
十六进制:0x0F
读取寄存器:0x1E
二进制:00000000
十六进制:0x00


读取寄存器:0x20
BIN:01001111
十六进制:0x4F
读取寄存器:0x21
二进制:01001110
十六进制:0x4E
读取寄存器:0x22
箱:0010101010
十六进制:0x2A
读取寄存器:0x23
二进制:00000000
十六进制:0x00
读取寄存器:0x24
箱:11011000
十六进制:0xD8
读取寄存器:0x25
箱:11100100
十六进制:0xE4
读取寄存器:0x26
纸槽:01111010
十六进制:0x7A
读取寄存器:0x27
箱:11110100
十六进制:0xF4
读取寄存器:0x28
纸槽:01101001
十六进制:0x69
读取寄存器:0x29
纸槽:10111001
十六进制:0xB9
读取寄存器:0x2A
二进制:10101101
十六进制:0xAD
读取寄存器:0x2B
二进制:00000011
十六进制:0x03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我的状态为  

    获取0010 1111 (过流)的状态(0x10)

    我该如何解决这一问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    我需要更多的时间来处理这个请求。 我们将在下周回答这个问题。

    此致!

    罗伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:  

    为了回答您的初始问题、在无传感器换向中、您将每个电机相位连接到电机驱动器的 A、B 和 C 相的方式将决定电机的旋转方向。  

    对于第二个问题、请在数据表的第8.4.6"电流限制"或第8.3.2.3节"过流保护(OCP)"中查看我们器件中的电流限制及其工作原理。 请参阅下面的屏幕截图:

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特