This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:VREF 引脚问题

Guru**** 2477555 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1240364/drv8870-vref-pin-issue

器件型号:DRV8870

大家好、

客户正在使用 DRV8870驱动12V 直流电机旋转、而无需速度调节、IN1和 IN2电平开关可实现正向和反向开关。

1) 1)他们考虑将 Vref 用作通用 EN、没有 Vref 时、引脚2和引脚3无法在任何电平变化的情况下运行。 结果表明、只要 IN2 IN1电平不等于、VM 输入12V、Vref 空载电压为0V、电机就会工作。 IN2 IN1是一个3.3V 单片驱动器。  

电流公式:I=Vref/10*限流电阻、Vref = 0V、应该没有电流。 当 Vref<0.3V 时、DRV8870是否具有固定的内部电压?  

2) 测量短路过流保护、短路 OUT1、OUT2、芯片发出哨声。 如果不处理短路情况、芯片是否会损坏?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    感谢您的提问。 我的目标是 在本周结束前提供回复。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    1) 1)您无法在 VREF 上提供低于0.3V 的电压。 因为电流调节取决于由外部供电的 VREF。

    因此、您将瞬间达到 I TRIP。

    2) 2)您能解释一下执行了什么测试吗? 如果发生 OCP 事件、则 FET 将被禁用、并且器件将在一段时间后重试。

    不建议将输出短路、因为这可能会损坏内部 FET。 听到举报后、您的芯片功能是否正常?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akshay:

    感谢您的支持。

    1) 1)您无法在 VREF 上提供低于0.3V 的电压。 因为电流调节取决于由外部供电的 VREF。

    因此、您将瞬间达到 I TRIP。

    [/报价]

    根据数据表、当 Vref = 0V 时、Itrip 被瞬间达到。 但电流不会衰减、电机仍可以启动。  

    2) 2)您能解释一下执行了什么测试吗? 如果发生 OCP 事件、则 FET 将被禁用、并且器件将在一段时间后重试。

    不建议将输出短路、因为这可能会损坏内部 FET。 听到举报后、您的芯片功能是否正常?

    [/报价]

    OUT1、OUT2用导线测试短路保护、短路后 OUT1、OUT2进入 OCP 过流保护、芯片会发出电感哨声。 它将在断开短路的 芯片后恢复。

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    1)这很有趣。 0V VREF 可能不会精确对应于0A 电流跳闸(由于内部比较器存在偏移)、这可能解释了我们看到电机旋转的原因、但它应该是一个非常小的电流。 您能够提供电机数据表吗?

    2)芯片本身不包含任何可能引起"口哨"的内容。 我怀疑这可能是在电流短路时由您的电源造成的。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    您的问题是否已得到解答? 如果是、请将该主题标记为已解决。

    此致!

    阿克沙伊