大家好、
客户正在使用 DRV8870驱动12V 直流电机旋转、而无需速度调节、IN1和 IN2电平开关可实现正向和反向开关。
1) 1)他们考虑将 Vref 用作通用 EN、没有 Vref 时、引脚2和引脚3无法在任何电平变化的情况下运行。 结果表明、只要 IN2 IN1电平不等于、VM 输入12V、Vref 空载电压为0V、电机就会工作。 IN2 IN1是一个3.3V 单片驱动器。
电流公式:I=Vref/10*限流电阻、Vref = 0V、应该没有电流。 当 Vref<0.3V 时、DRV8870是否具有固定的内部电压?
2) 测量短路过流保护、短路 OUT1、OUT2、芯片发出哨声。 如果不处理短路情况、芯片是否会损坏?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里