This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:占空比限制

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246759/drv8714-q1-duty-cycle-limitation

器件型号:DRV8714-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8873

大家好、

对于 DRV8714和 DRV8873、我们是否对高频运行(60kHz)存在最大和最小 PWM 占空比限制?为什么? 它会影响 CSA 的准确度吗?

我们有一个问题是、cusotmer 现在正在使用 DRV89XX 似乎具有如下的占空比限制/

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181764/drv8908-q1-pwm-duty-255-is-not-100-on

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    最小占空比受上升和下降时间的限制。 传播延迟和死区时间要求。  最小长度脉冲大约为 t_r+ t_pd + t_dead + t_f。 对于 DRV8873、如果 SR 接地、而 VM 为12V、则为:

     (12 [V]/ 53.2 [V/us])*2 + 1.5 [us]+ 0.5 [us]= 2.45 us

    当占空比变低、所检测的电流也变低时、CSA 精度会受到影响。 由于 CSA 上的输入失调电压会因较低的电流对 R_shunt 两端的较低电压产生更大的影响、因此读数将不太准确。

    您可以尝试使用其他链接的 e2e 中所述的相同方法、如果它们需要100%占空比、则切换到直流/连续模式、而不是 PWM 模式。

    此致!  

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

    对于 5%或95%的占空比、DRV8714可以达到的最大频率是多少? 是否仍取决于外部 MOS 的选择?  或其他原因?

    此致!  

    汉宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbin、

    最大频率如下确定:

    如上所述的最短导通时间为  

    T_min =死区时间+上升时间+下降时间

    对于外部 FET

    上升时间/下降时间= Qgd/ Idrive

    则5%占空比的最大频率为  

    f_max = 1/(t_min/0.05)

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

    感谢您的答复。

    我还想知道 DRV8714的电流监控精度?

    电流在2A 范围内、监测电阻为50m Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbin、

    请参阅此 e2e、其中介绍了一个非常类似的器件、以及数据表的第18页

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228923/drv8718-q1-about-pwm-control-and-csa-gain?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8718-Q1

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

    所指的链路是 放大器的压摆率(V/us)。

     ,、我想知道的是电流监测的精度 Δ I exp

     

    此致!  

    汉宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbin、

    请试用此 CSA 误差计算器。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-CSA_2D00_error_2D00_calculator_2D00_DRV8714.xlsx

    此致!

    凯尔蒂