主题中讨论的其他器件:DRV8873
大家好、
对于 DRV8714和 DRV8873、我们是否对高频运行(60kHz)存在最大和最小 PWM 占空比限制?为什么? 它会影响 CSA 的准确度吗?
我们有一个问题是、cusotmer 现在正在使用 DRV89XX 似乎具有如下的占空比限制/
谢谢!
斯嘉利特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 DRV8714和 DRV8873、我们是否对高频运行(60kHz)存在最大和最小 PWM 占空比限制?为什么? 它会影响 CSA 的准确度吗?
我们有一个问题是、cusotmer 现在正在使用 DRV89XX 似乎具有如下的占空比限制/
谢谢!
斯嘉利特
您好、Scarlett、
最小占空比受上升和下降时间的限制。 传播延迟和死区时间要求。 最小长度脉冲大约为 t_r+ t_pd + t_dead + t_f。 对于 DRV8873、如果 SR 接地、而 VM 为12V、则为:
(12 [V]/ 53.2 [V/us])*2 + 1.5 [us]+ 0.5 [us]= 2.45 us
当占空比变低、所检测的电流也变低时、CSA 精度会受到影响。 由于 CSA 上的输入失调电压会因较低的电流对 R_shunt 两端的较低电压产生更大的影响、因此读数将不太准确。
您可以尝试使用其他链接的 e2e 中所述的相同方法、如果它们需要100%占空比、则切换到直流/连续模式、而不是 PWM 模式。
此致!
凯尔蒂
您好、Hanbin、
请参阅此 e2e、其中介绍了一个非常类似的器件、以及数据表的第18页
此致!
凯尔蒂
您好、Hanbin、
请试用此 CSA 误差计算器。
e2e.ti.com/.../Copy-of-CSA_2D00_error_2D00_calculator_2D00_DRV8714.xlsx
此致!
凯尔蒂