This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:电流检测问题

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232007/drv3205-q1-current-sense-problem

器件型号:DRV3205-Q1

您好!

我利用您的 DRV3205-Q1 IC 设计了一款 BLDC 驱动器。 我将 电流检测电阻器直接连接到驱动器的输入端。 您可以看到下面的原理图。 但我们在电流检测方面存在一些问题。 我们可以读取数据、但它们并不真实、稳健。 我们在查看数据表时看到了一些公式。 但我们不能使用它们、因为运算放大器电路位于 IC 内部、并且我们不知道组件值。 因此、如果可能、您可以向我发送您在电流感应设计中使用的组件的值。

感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    让我与团队一起检查这一点、我将在本周星期四回到你的身边。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam。 我要等你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:
    您是否检查过情况、是否有任何进展?
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    我们仍在进行这方面的工作,请给我们更多时间。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:
    您能找到任何解决方案吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:
    我想知道您能否分享电流感应函数的示例代码?  因为在测量电流时获取一些值、但在某些情况下 扭矩会增加、但我们测量的值会被离散化。 我们在那里看不到逻辑。 当您查看我们的设计时、您可以看到与评估板没有区别、因此我们认为我们可能在软件部分上做了一些错误。  
    如果您需要更多信息、可以向我提问、也可以通过网络电话联系我们。 请让我保持最新。
    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    遗憾的是、我没有这方面的示例代码。 我仍在对我们这边进行研究。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    但我们对电流检测有一些问题。 我们可以读取数据、但它们并不真实、稳健。 [/报价]

    您能否提供更多信息、例如放大器增益和(IPX - INx)和 Ox 的信号波形、来了解这种关系和任何非线性?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    Brian 的请求也可能在这里有所帮助、您是否有可以分享的数据来证明这一问题?

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian & Adam:
    放大器增益最初作为默认值、然后尝试将其更改为更高的值。 我们将 Ox 输出连接到 RM57 Launchpad 的模拟输入。 但实际上存在的问题是:在电机没有负载的情况下、我们从模拟输入中读取的电流高于我们在连接负载的情况下读取的电流值。 PSU 在这两种情况下显示的值远高于我们从模拟输入读取的值。 当电机上有负载时、是否不需要显示更高的值?

    我希望这已经足够了、因为我的同事在公司呆了几天、所以我现在无法向您发送任何图片或报告。 但几天后、我会向您发送一些有关我们的代码、PCB 或您需要的任何内容的信息。

    感谢 你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    我们需要更多信息才能在此提出建议。 请根据以上要求在负载和无负载条件下分享示波器图像。 我们还希望查看原理图。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:
    我们要录制测试单元的视频。 我会将测试报告和原理图发送给您。 但我能得到一个电子邮件地址吗? 因为是我们的研发项目、所以不能在论坛上分享  
    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    我会在论坛上通过一封私人邮件将其发送给您。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:
    我给您发送了一封电子邮件、其中包含您需要的文档。 您收到了吗? 是否有任何进展?
    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    很抱歉、本周我们有很多团队成员因为假期外出。 我将在下周回顾并评论。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我们目前的项目非常糟糕。 如果有任何进展、您能否再次检查?

    Tank You & Best 问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    让我再次检查一下,我明天会回到你的身边。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    我已回复您的电子邮件、请查看。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我回答了您在电子邮件中提出的问题。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betul,

    我即将关闭此主题帖、因为我们将通过电子邮件进行沟通。

    此致、

    -亚当