您好!
我利用您的 DRV3205-Q1 IC 设计了一款 BLDC 驱动器。 我将 电流检测电阻器直接连接到驱动器的输入端。 您可以看到下面的原理图。 但我们在电流检测方面存在一些问题。 我们可以读取数据、但它们并不真实、稳健。 我们在查看数据表时看到了一些公式。 但我们不能使用它们、因为运算放大器电路位于 IC 内部、并且我们不知道组件值。 因此、如果可能、您可以向我发送您在电流感应设计中使用的组件的值。
感谢你的评分 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我利用您的 DRV3205-Q1 IC 设计了一款 BLDC 驱动器。 我将 电流检测电阻器直接连接到驱动器的输入端。 您可以看到下面的原理图。 但我们在电流检测方面存在一些问题。 我们可以读取数据、但它们并不真实、稳健。 我们在查看数据表时看到了一些公式。 但我们不能使用它们、因为运算放大器电路位于 IC 内部、并且我们不知道组件值。 因此、如果可能、您可以向我发送您在电流感应设计中使用的组件的值。
感谢你的评分 

您好 Brian & Adam:
放大器增益最初作为默认值、然后尝试将其更改为更高的值。 我们将 Ox 输出连接到 RM57 Launchpad 的模拟输入。 但实际上存在的问题是:在电机没有负载的情况下、我们从模拟输入中读取的电流高于我们在连接负载的情况下读取的电流值。 PSU 在这两种情况下显示的值远高于我们从模拟输入读取的值。 当电机上有负载时、是否不需要显示更高的值?
我希望这已经足够了、因为我的同事在公司呆了几天、所以我现在无法向您发送任何图片或报告。 但几天后、我会向您发送一些有关我们的代码、PCB 或您需要的任何内容的信息。
感谢 你的评分