This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:关于 InstaSpin Lab10a 的 QUICK、Svgen 模块的 Vlimit 值

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1245977/drv8303-quetion-about-instaspin-lab10a-the-vlimit-value-of-svgen-module

器件型号:DRV8303
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我想提一个有关 InstaSpin 的问题
实验10a:过调制。

如果我们希望最大程度地提高输出占空比、
在 user.h 上将常数值"USER_MAX_VS_MAG_PU"更改为2/3 (=0.667)。

此外、我认为必须更改以下值:
Svgen 模块的 Vlimit 值。

默认情况下,它的值是在"setup svgen current"过程中计算的,
公式为:
Vlimit = 0.5-(2.0*minWidth_microseconds*user_PWM_FREQ_kHz*0.001)
minWidth_microseconds = 2.0 (默认值)、
因此、Svgen 的 Vlimit 值低于0.5。
此值在中的函数"SVGENCURRENT_compPwmData"中使用
mainISR、我认为最大值受该值的限制。
因此、我认为、如果我们想要最大程度地提高输出占空比、
Svgen 模块的 Vlimit 值必须设置为2/3 (=0.667),不是吗?

"你说什么?

此致、
松原弘康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroyasu:

    我将与我的团队一起确认这一点、并 在下周初得到你们的回应。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    我将在 C2000团队编写 InstaSpin 代码时将此主题重新分配给他们。 如果此过渡有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    感谢您的答复。

    我对过渡没有异议。

    广康市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JIAN HE 说:
    Svgen 模块的 Vlimit 值必须设置为2/3 (=0.667),不是吗?

    可以。  如果您使用分流电流感应模式并启用了过调制、则可以将上面提到的最大调制指数或 Vlimit 设置为2/3 (=0.667。

    如果在使用分流电流检测模式时未启用过调制、则宜将 Vlimit 设置为低于0.5。

    您可以在 MotorWare 中的 InstaSPIN 实验用户指南 lab10a 一章中找到有关此内容的更多详细信息、如下所示

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明您好!

    感谢你的评分

    我明白了。