主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
您好!
我想提一个有关 InstaSpin 的问题
实验10a:过调制。
如果我们希望最大程度地提高输出占空比、
在 user.h 上将常数值"USER_MAX_VS_MAG_PU"更改为2/3 (=0.667)。
此外、我认为必须更改以下值:
Svgen 模块的 Vlimit 值。
默认情况下,它的值是在"setup svgen current"过程中计算的,
公式为:
Vlimit = 0.5-(2.0*minWidth_microseconds*user_PWM_FREQ_kHz*0.001)
minWidth_microseconds = 2.0 (默认值)、
因此、Svgen 的 Vlimit 值低于0.5。
此值在中的函数"SVGENCURRENT_compPwmData"中使用
mainISR、我认为最大值受该值的限制。
因此、我认为、如果我们想要最大程度地提高输出占空比、
Svgen 模块的 Vlimit 值必须设置为2/3 (=0.667),不是吗?
"你说什么?
此致、
松原弘康