This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:DRV11873器件损坏

Guru**** 2477435 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247811/drv11873-drv11873-device-damaged

器件型号:DRV11873

您好,

DRV11873驱动电机不旋转、请帮助分析、谢谢!

测试结果如下:

a.测量输入电压/信号是否正常;

b.测量电机驱动电路板驱动器芯片 DRV11873、发现电机驱动芯片不能正常工作:

  1.在12V 正常输入电压下,如果内部逻辑没有正确转换,使用5V 电压;

  2.阻抗测量发现电机驱动芯片的电源引脚阻抗异常低80欧姆;

  3.初步怀疑电机驱动芯片的内部 LDO 损坏。

c.交叉验证:

  1.用良好的电机驱动板穿过电机驱动芯片;

  2.异常的电压和电阻跟随芯片,判断电机驱动芯片损坏。

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    是否在针脚12上看到5伏? 如果 VCC 引脚的阻抗较低、则 VCC ESD 单元或 FET 很可能会因过压应力而损坏。 在发现该故障之前、是否对该损坏的 IC 进行了任何测试?  

    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在12V 电压的正常输入下、内部逻辑中使用的5V 电压不输出。 VCC ESD 单元或 FET 损坏的原因可能是什么? 我们需要进行哪些测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 电源消耗了多大的电流?  VCC 上的电压尖峰可能会损坏 ESD 单元。 该器件已损坏、因此我认为我们无法对此器件进行任何进一步的测试。