请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV11873 您好,
DRV11873驱动电机不旋转、请帮助分析、谢谢!
测试结果如下:
a.测量输入电压/信号是否正常;
b.测量电机驱动电路板驱动器芯片 DRV11873、发现电机驱动芯片不能正常工作:
1.在12V 正常输入电压下,如果内部逻辑没有正确转换,使用5V 电压;
2.阻抗测量发现电机驱动芯片的电源引脚阻抗异常低80欧姆;
3.初步怀疑电机驱动芯片的内部 LDO 损坏。
c.交叉验证:
1.用良好的电机驱动板穿过电机驱动芯片;
2.异常的电压和电阻跟随芯片,判断电机驱动芯片损坏。
原理图: