您好、专家!
我们使用 DRV8889-Q1进行 OL 检测。 当电流为0.05A 时、它不会通过移除电机连接器来警报 OL 故障。 但当我们使用0.3A 电流时、它会警告 OL 故障。
电流电阻为215欧姆、5600pps、16微步进。 电机持续旋转而不停。
我们发现、如果我们使用9V 350pps 而不使用 微步进、它将警告0.05A 和0.3A 以下。
该 OL 检测是否与微步进相关?
Br
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我们使用 DRV8889-Q1进行 OL 检测。 当电流为0.05A 时、它不会通过移除电机连接器来警报 OL 故障。 但当我们使用0.3A 电流时、它会警告 OL 故障。
电流电阻为215欧姆、5600pps、16微步进。 电机持续旋转而不停。
我们发现、如果我们使用9V 350pps 而不使用 微步进、它将警告0.05A 和0.3A 以下。
该 OL 检测是否与微步进相关?
Br
弗兰克
Frank:
遗憾的是、这是一个临界情况、在这个情况下、比较器电路中的噪声有可能重置开路负载定时器、并且导致器件在它应该报告一个 OL。
只要可能的最低 ITRIP 电流大于15mA、器件就会正常运行。 这也是您在全步进中发现的、当您处于0.05设置时、电流大于15mA。 当客户是微步进时、会根据数据表中的表对电流进行分压、电平小于15mA。 比较器电路中的噪声导致 OL 计时器复位。
压摆率设置也会影响这一点。 如果客户使用的是最慢的10V/us 压摆率设置、则上述数字有效。 在较高的压摆率下、问题更严重。
此致、
瑞安