This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:使用较大电流触发 OL 检测

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244650/drv8889-q1-ol-detection-triggered-with-heavier-current

器件型号:DRV8889-Q1

您好、专家!

我们使用 DRV8889-Q1进行 OL 检测。 当电流为0.05A 时、它不会通过移除电机连接器来警报 OL 故障。 但当我们使用0.3A 电流时、它会警告 OL 故障。  

电流电阻为215欧姆、5600pps、16微步进。 电机持续旋转而不停。

我们发现、如果我们使用9V 350pps 而不使用 微步进、它将警告0.05A 和0.3A 以下。

该 OL 检测是否与微步进相关?

Br

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    今天是美国重大节日。  我将查看详细信息、并最迟在明天作出回应。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    遗憾的是、这是一个临界情况、在这个情况下、比较器电路中的噪声有可能重置开路负载定时器、并且导致器件在它应该报告一个 OL。  

    只要可能的最低 ITRIP 电流大于15mA、器件就会正常运行。  这也是您在全步进中发现的、当您处于0.05设置时、电流大于15mA。  当客户是微步进时、会根据数据表中的表对电流进行分压、电平小于15mA。  比较器电路中的噪声导致 OL 计时器复位。

    压摆率设置也会影响这一点。 如果客户使用的是最慢的10V/us 压摆率设置、则上述数字有效。  在较高的压摆率下、问题更严重。   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 在低电流驱动时、我们可能需要禁用 OL 检测。

    我是否还能了解衰减模式和 OL 检测之间是否存在关系? 看起来我们可以在110b 智能调优动态衰减模式下看到 OL 检测故障警报、但在111b 智能调优纹波控制下看不到。

    Br

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank:

    智能调优动态衰减使用 Itrip 之后的"快速衰减"时间段来调节电流。  这将在系统中产生更多噪声并按照说明复位 OL 计时器。  STRC 全是慢速衰减、所以更安静。

    此致、

    瑞安