请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8424E 大家好、
DRV8424PPWPR 用于 在 PWM 模式下驱动直流有刷电机。
但电机只能正向旋转、不能反向。
IN1=1 IN2=0正常工作
IN1=0 IN2=1 差
CPU 程序使用最简单的电平控制 in1=1、in2=0正向旋转。 对于输出1、2的示波器、观察方波。 当 IN1=0、IN2=1时。 请勿移动。 输出1、2示波器观察结果无方波、是杂波、表明此时没有输出信号。
A 和 B 驱动器都是这样做的。
电路 PCB 完全参考手册。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里