This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424E:在 PWM 模式下、DRV8425PPWPR 提供的直流电机只能正向旋转、不能反向

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1247520/drv8424e-dc-motor-by-drv8425ppwpr-in-pwm-mode-can-only-be-turned-forward-not-reversed

器件型号:DRV8424E

大家好、

DRV8424PPWPR 用于   在 PWM 模式下驱动直流有刷电机。

但电机只能正向旋转、不能反向。  

IN1=1 IN2=0正常工作  

IN1=0 IN2=1 差

CPU 程序使用最简单的电平控制 in1=1、in2=0正向旋转。  对于输出1、2的示波器、观察方波。 当 IN1=0、IN2=1时。 请勿移动。  输出1、2示波器观察结果无方波、是杂波、表明此时没有输出信号。

A 和 B 驱动器都是这样做的。

电路 PCB 完全参考手册。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我很乐意对此进行深入探讨。 我将在明天下午回到您的身边。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    为了更好地了解问题、您能否发送以下信息。

    请验证器件型号(DRV8424E、DRV8425PPWPR 或 DRV8424PPWPR )

    电机和 Vref 电压。

    3、 示波器图像的输入和输出信号的正向和反向.

    此致!

    大卫