This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:在计算 VDS 过流监视器配置和感测放大器双向配置时确定 Imax 和 IRMS

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248629/drv8323r-determine-imax-and-irms-when-calculating-vds-overcurrent-monitor-configuration-and-sense-amplifier-bidirectional-configuration

器件型号:DRV8323R

您好!

只想了解在计算 VDS 过流监控配置时如何确定 Imax (第66页、 DRV832x 6V 至60V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 D))

目前、我使用电机额定峰值电流(1.2 x 7.95A x sqrt (2))的1.2倍作为 Imax。 是这样吗?

至于用于确定感测放大器双向配置的 IRM (第67页、 DRV832x 6V 至60V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 D))、我是否需要在此 IRMS 值上添加一些缓冲器(可能是电机额定电流的1.2倍左右)?

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok Loong Yan,

    感谢您的 提问! 我不会 将您的电机峰值电流乘以1.2。 如果您的值高于 Imax 的峰值电流、则在超过 电机的峰值电流时不会发生过流保护。 如果您希望安全发挥作用、可以在峰值电流以下触发它、这样就不会因达到电机工作范围的末端而对电机造成任何磨损。 对于 感应放大器双向配置部分的 IRMS 值、数据表建议使用 IRMS、因此我建议不要在此值上添加缓冲器。 请参阅第 9.2.1.2.4.1节中的示例了解如何执行该计算。 我希望这可以解答您的问题。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    谢谢你的建议。 如果我有进一步的疑问、将再次询问。