请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323R 您好!
只想了解在计算 VDS 过流监控配置时如何确定 Imax (第66页、 DRV832x 6V 至60V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 D))?
目前、我使用电机额定峰值电流(1.2 x 7.95A x sqrt (2))的1.2倍作为 Imax。 是这样吗?
至于用于确定感测放大器双向配置的 IRM (第67页、 DRV832x 6V 至60V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 D))、我是否需要在此 IRMS 值上添加一些缓冲器(可能是电机额定电流的1.2倍左右)?
请告知。