请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462 Champs,
我注意到我们在 DRV8462中添加了静音步进模式。 在该模式下、我们使用 PI 控制器实现闭合电流环路。 这与我们在客户端看到的趋势非常一致、在这种趋势下、他们试图实现具有闭合位置和电流环路的"伺服步进"。
同时、我们还注意到、此模式仅适用于低速或静止状态。 我想知道为什么我们不建议将其用于高速应用吗? 是因为通用 PI 控制器的带宽吗? 是基于硬件还是基于软件?
此致、
布赖恩