This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:使用场景的静音步进功能

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248474/drv8462-silent-step-function-using-scenario

器件型号:DRV8462

Champs,

我注意到我们在 DRV8462中添加了静音步进模式。 在该模式下、我们使用 PI 控制器实现闭合电流环路。 这与我们在客户端看到的趋势非常一致、在这种趋势下、他们试图实现具有闭合位置和电流环路的"伺服步进"。

同时、我们还注意到、此模式仅适用于低速或静止状态。 我想知道为什么我们不建议将其用于高速应用吗? 是因为通用 PI 控制器的带宽吗? 是基于硬件还是基于软件?

此致、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您通过此论坛与我们联系、并感谢您提出此问题。 环路控制器基于硬件。 在较低的 uSteps 设置中、步进驱动器往往在静止期间具有噪声、步进速率较慢。 因此、我们建议对静止和低速使用静音步进模式。  

    也就是说、对于许多 应用、静音步进在足够高的速度下运行良好。 从静音步进模式自动切换的转换频率可以设置为高达510Hz -电流波形的电气频率-请参阅以下数据表摘录。 静音步进模式在高于该最高阈值时继续工作。 适用性和可调性仅限于步进电机参数及其运行参数、例如 应用的 VM 和 IFS。  

    请注意、在静音步进衰减模式下、失速检测将不起作用。

    此致、Murugavel