您好!
我们已使用 DRV8350S 器件创建定制设计。 我们通过外部 SEPIC 转换器在双电源模式下为 DRV 供电。 VM 为12V、VDRAIN 为10V 至15V。 驱动器运行正常、我们可以进行一些测试、例如 但有时 DRV 会损坏。 我们已经发现、打开或关闭电源时也会发生这种情况。
出现故障的 DRV 会报告低侧开关上的 VDS 过流。 我在断开电机绕组的情况下进行了一些测量。 当启用器件并且电机的所有相位都切换至接地时、故障低侧驱动器的相位不会切换至接地。 GLx 为0.0V 且该相位的 GHx 为10V、但它不是从 INHx 引脚驱动。 INLx 被驱动为高电平。
其他相位工作正常。
然后、我通过二极管测试栅极引脚来测量。 故障相位的 GLx 引脚短接至 SLx (GND)、因此我认为 GLx 低侧输出 MOSFET 必定出现故障。 当我思考这一点时、只有负电压可能会损坏 FET 二极管。
您知道我们如何保护器件免受该故障的影响吗?
也许您还想知道驱动器失败的原因吗?

非常感谢。
弗洛里安