This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电源打开/关闭时低侧栅极输出故障

Guru**** 2476355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1241144/drv8350-low-side-gate-ouput-failure-at-power-switching-on-off

器件型号:DRV8350

您好!

我们已使用 DRV8350S 器件创建定制设计。 我们通过外部 SEPIC 转换器在双电源模式下为 DRV 供电。 VM 为12V、VDRAIN 为10V 至15V。 驱动器运行正常、我们可以进行一些测试、例如 但有时 DRV 会损坏。 我们已经发现、打开或关闭电源时也会发生这种情况。

出现故障的 DRV 会报告低侧开关上的 VDS 过流。 我在断开电机绕组的情况下进行了一些测量。 当启用器件并且电机的所有相位都切换至接地时、故障低侧驱动器的相位不会切换至接地。 GLx 为0.0V 且该相位的 GHx 为10V、但它不是从 INHx 引脚驱动。 INLx 被驱动为高电平。

其他相位工作正常。

然后、我通过二极管测试栅极引脚来测量。 故障相位的 GLx 引脚短接至 SLx (GND)、因此我认为 GLx 低侧输出 MOSFET 必定出现故障。 当我思考这一点时、只有负电压可能会损坏 FET 二极管。

您知道我们如何保护器件免受该故障的影响吗?

也许您还想知道驱动器失败的原因吗?

非常感谢。

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    感谢您的提问。

     如果您有可用的 MOSFET 器件型号、我可以询问一下吗?

    我会仔细研究你的查询,以便在 下周初至中时,就有关问题和可能的短路保护提出建议。

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们正在使用的 MOSFET 是 AUIRF7759L2。

    此致、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    感谢您提供用于分析的规格信息。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Florian、

    您是否有其他可用于测试的设备? 如果是、您能否提供发生故障相位的 GHx/GLx 和 SHx/SLx 开关的示波器测量值? 可能是、故障引脚可能被驱动超出其最大工作范围。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    您是否仍需要有关此问题的进一步帮助?
    如果没有其他问题、请将该主题标记为已解决。 谢谢。

    此致、  
    安德鲁