请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 大家好、
客户使用 DRV8305S 来驱动具有24V 额定电压和1.7A 额定电流的 BLDC 电机。 我是否可以知道 去耦电容器应该是多大?

此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用 DRV8305S 来驱动具有24V 额定电压和1.7A 额定电流的 BLDC 电机。 我是否可以知道 去耦电容器应该是多大?

此致、
安妮
尊敬的 Annie:
根据 DRV8305 数据表(外部元件表)、从 PVDD 连接到 GND (C-PVDD)的去耦 电容器的最小电容应为4.7uF、并具有 PVDD 工作电压(在本例中为+24V)。 这样、依赖 PVDD 的敏感内部元件便能接收稳定的电荷流。
圈出的1uF 电容器用于实际布局、本质上用作 VDRAIN 到每个 FET 的局部平滑/稳定剂、而4.7uF 正靠近 IC 的 PVDD (引脚41)。
希望这些信息令人满意。
此致、
-约书亚