This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:去耦电容器值选择

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242579/drv8305-decoupling-capacitor-value-selection

器件型号:DRV8305

大家好、

客户使用 DRV8305S 来驱动具有24V 额定电压和1.7A 额定电流的 BLDC 电机。 我是否可以知道  去耦电容器应该是多大?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    根据 DRV8305 数据表(外部元件表)、从 PVDD 连接到 GND (C-PVDD)的去耦 电容器的最小电容应为4.7uF、并具有 PVDD 工作电压(在本例中为+24V)。 这样、依赖 PVDD 的敏感内部元件便能接收稳定的电荷流。

    圈出的1uF 电容器用于实际布局、本质上用作 VDRAIN 到每个 FET 的局部平滑/稳定剂、而4.7uF 正靠近 IC 的 PVDD (引脚41)。  

    希望这些信息令人满意。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    您是否仍需要有关此问题的进一步帮助?
    如果没有其他问题、请将该主题标记为已解决。 谢谢。

    此致、  
    安德鲁