请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 您好!
降压 MCF8316A 有两种工作模式、下面是我的问题:
如果 IBK_MAX<10mA、22uH 的电感模式可以完全支持、只有电感模式足够了、那么电阻模式的含义是什么? 我们知道电阻模式的效率较低。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yunsheng:
如果您的项目需要、可以选择电阻器模式来降低效率、从而节省成本和空间、因为电阻器比电感器更便宜且更小。
您可以参阅本常见问题解答的第5部分、查看有关降压稳压器外部元件的更多信息: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236299/faq-common-mcx-schematic-and-layout-q-a
此致、
洪